我们今天能为您提供什么帮助?

UNITY 软件中定义了一个5个BOOL子变量的结构体变量,并赋值初始值为%MW1,那么每个变量(BOOL类型)的地址是多少?

问题描述:
UNITY 软件中定义了一个5个BOOL子变量的结构体变量,并赋值初始值为%MW1,那么每个变量(BOOL类型)的地址是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在变量表中,一旦这个结构体变量的起始地址确定了,那么里面的子变量的地址也自动分配了。这5个子变量的地址显示分别为%MW1,%MW1,%MW2,%MW2,%MW3,那么这些变量的实际地址分别为%MW1.0,%MW1.8,%MW2.0,%MW2.8,%MW3.0。