我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301和M580 CPU之间的数据交换大小是多少?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC0301支持的Ethernet/IP扫描器和Modbus TCP扫描器,和CPU之间的数据交换最多包含8KB数据输入+8KB数据输出。

其中8KB数据包括用户可配置的数据和开销。开销包括模块诊断数据、数据对象头部和头部数量,具体取决于用户配置。因此,用户可配置的输入/输出数据大小最多约为7.55KB (1KB =1024字节)。