我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZS系列断路器电动操作机构直流250VDC电压的可以用在DC220V吗?
问题描述:
EZS系列断路器电动操作机构直流250VDC电压的可以用在DC220V吗?

所属产品线:
EasyPact EZS

解决方法:

IEC60947-2里面8.3.3.3.2规定其辅助电压应为其额定工作电压的85%和110%。那么250VDC电操的工作电压为212VDC~275VDC,可以使用220VDC。