ATV630、ATV930变频器如何使模拟量输出AQ1和COM上输出4-20mA或0~10V?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的模拟量输出AQ1和COM上输出4-20mA或0~10V所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
以模拟量输出AQ1反馈“电机电流”为例讲解如何使模拟量输出AQ1和com上输出4-20mA或0~10V:
一、ATV630变频器进入菜单5.11“输入输出”,按F3功能键,进入“AI/AO”;ATV930变频器进入菜单5.14“输入输出”,按F3功能键,进入“AI/AO”;
二、选择“AQ1配置”进入,把“AQ1分配”设置为“电机频率”,“AQ1类型”设置为“电流”,“AQ1最小输出”改为“4mA”,“AQ1最大输出”默认“20mA”不变;(如果想AQ1上输出0~10V电压,则把“AQ1类型”设置为“电压”)
三、在“简单启动”选择“最大输出频率”进入,把默认的“60Hz”改成“50Hz”,如果不改,给定50Hz,AQ1输出将只有17mA;(如果调频范围不是0~50Hz,把“简单启动”中的“高速频率”和“最大输出频率”设置一样)
四、当变频器启动并给定频率后,ATV630变频器在4.10组 “IO映象”选择“模拟输出映象”进入,可查看AQ1当前输出的电流。ATV930变频器在4.11组 “IO映象”选择“模拟输出映象”进入,可查看AQ1当前输出的电流。
面板上F1、F2、F3、F4功能键分布图如下:

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?