ATV630,ATV930变频器面板给频率调到负值时电机会反转吗?面板给频率显示的范围-500HZ到+500HZ是否可以设置成0到50HZ?
问题描述:
ATV630,ATV930变频器面板给频率调到负值时电机会反转吗?面板给频率显示的范围-500HZ到+500HZ是否可以设置成0到50HZ?所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
面板给频率旋到负值时,给定频率变为0,电机不会反转。
面板给频率屏幕上显示的范围是-500HZ到+500HZ,这个范围不能通过参数设置成0到50HZ。但是即使旋钮调的值超过高速频率,给定频率还是限制在高速频率的。
在标准给定模板下,旋钮调节值在0~低速频率之间,给定频率为低速频率,旋钮调至负值,给定频率为0。
另外,如果将[完整设置]-[命令和给定]-[反转禁用]=否,则可以在面板频率旋到负值时,反转运行。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。