ATV610的电机热电流(ITH)的设置范围如何调整?
问题描述:
ATV610的电机热电流(ITH)的设置范围如何调整?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
可以通过修改双档额定值(DRT)调整电机热电流(ITH)的设置范围。
当双档额定值(DRT)设为常规额定值时,电机热电流(ITH)的最大设置值为变频器一般负载应用时的额定电流的1.1倍,其最小设置值为变频器一般负载应用时的额定电流的0.2倍;
当双档额定值(DRT)设为重载时,电机热电流(ITH)的最大设置值为变频器重载应用时的额定电流的1.1倍。其最小设置值为变频器重载应用时的额定电流的0.2倍。
例如:
ATV610U07N4的参数如下表

当双档额定值(DRT)设为常规额定值时,电机热电流(ITH)的最大设置值为2.2A*1.1=2.42A,其最小设置值为2.2A*0.2=0.44A;
当双档额定值(DRT)设为重载时,电机热电流(ITH)的最大设置值为1.5A*1.1=1.65A,其最小设置值为1.5A*0.2=0.3A。
是否有帮助?