ATV212系列变频器将FL或RC继电器分配为14(变频器运行),当运行但输出频率为0HZ时继电器不动作正常吗?
问题描述:
ATV212系列变频器将FL或RC继电器分配为14(变频器运行),当运行但输出频率为0HZ时继电器不动作正常吗?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
是正常的,需要电机有电即有输出电流才动作.
变频器收到运行信号,并且显示屏左侧RUN指示灯亮起的时候继电器触点动作,变频器无输出后继电器触点恢复。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。