我们今天能为您提供什么帮助?

中文面板VW3A1113能否使用VW3A1105适配器来调试ATV610系列变频器?

问题描述:
中文面板VW3A1113能否使用VW3A1105适配器来调试ATV610系列变频器?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

VW3A1113中文控制面板可以使用VW3A1105 插座型RJ45适配器调试ATV610系列变频器。

ATV610系列变频器标配的VW3A1113中文控制面板,与插座型RJ45适配器VW3A1105如下图所示。

第一步:如下图所示,将VW3A1113中文面板连接到插座型RJ45适配器VW3A1105的A号接口;

第二步:用VW3A1104R*0电缆的一端连接到VW3A1105的上图的B号接口,完成第一步和第二步后如下图;

第三步:用VW3A1104R*0电缆的另一端连接到下图中1号或2号接口,面板可正常调试参数;