我们今天能为您提供什么帮助?

ATV21、ATV212如何设置FL故障继电器取反,如何动作?

问题描述:
ATV21,ATV212如何设置FL故障继电器取反,如何动作?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

默认设置中,FL继电器被设定为无变频器故障,即F132默认设置为11。此时变频器上电自检通过FL继电器就动作,变频器有故障了则复位。
若想要FL继电器有故障了才动作,可以将F132设置为10即变频器故障,此时变频器上电,FL继电器不动作,变频器故障了,FL继电器动作。