NSX插入式带漏电保护功能断路器通过哪种订货方式来实现?
问题描述:
NSX插入式带漏电保护功能断路器通过哪种订货方式来实现?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
对于有漏电一体式的完整断路器,可以订一个带漏电保护的断路器,再订一个VigiCompact插入式套件来实现;
对于没有漏电一体式的断路器,需要断路器和漏电模块单独定,再订一个VigiCompact插入式套件来实现;
不能定插入式断路器再加漏电模块,这时插入式套件是普通的。
注:NSX带漏电保护断路器有一体式的型号如下表:
| NSX100F | NSX160F | NSX250F | NSX400F/N | NSX630F/N |
| TM 16~100D Mic2.2 40/100 Mic5.2A 40/100 | TM 80~160D Mic2.2 40/100/160 Mic5.2A 100/160 | TM 125~250D Mic2.2 100/160/250 Mic5.2A 100/160/250 | Mic2.3 400 Mic5.3A 400 | Mic2.3 630 Mic5.3A 630 |
是否有帮助?