我们今天能为您提供什么帮助?

A型封闭式环形电流互感器TA30 PA50 IA80 MA120在什么情况下需要加屏蔽环?它们加的屏蔽环分别是什么?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

1:当电路中有高瞬态电流(6In)的电路

2:负载对漏电灵敏度要求比较高的时候(30mA或者100mA)

3:负载运行电流接近环形互感器额定电流的时候

TA30(50437)加的屏蔽环是56055

PA50(50438)加的屏蔽环是56056

IA80(50439)加的屏蔽环是56057

MA120(50440)加的屏蔽环是56058