A类、B类断路器的定义?
所属产品线:
断路器及开关解决方法:
依照 IEC 60947-2《低压开关设备和控制设备 第二部分 断路器》使用类别中规定:“在短路情况下,断路器无明确指明用作串联在负载侧另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下选择性保护无人为的短延时,因而不要求额定短时耐受电流。”这就是A类断路器,这类断路器只有长延时、短路瞬动,而无短路短延时保护特性。
施耐德低压配电断路器中所有塑壳断路器(包括NSX、CVS、EZD、NSC等,但不包括NS630b-1600塑壳断路器)以及部分风电专用断路器(NT16 H2T、NW16 H1T、NW20 H1TH、NW25 H1T、NW25 H1TH )属于A类断路器。

“在短路情况下,断路器明确用作串联在负载侧另一短路保护装置的选择性保护,即在短路情况下选择性保护有人为的短延时(可调节),这类断路器要求有额定短时耐受电流。”这就是B类断路器。
施耐德低压配电断路器中所有框架断路器(包括MT、MVS、MTZ等,不包括上述的部分风电用断路器)以及NS630b-1600塑壳断路器均属于B类断路器。

是否有帮助?