断路器异常发热如何处理?
问题描述:
断路器异常发热都有哪些情况及如何处理?所属产品线:
断路器及开关解决方法:
断路器异常发热的常见原因及处理方式如下:
| 异常种类 | 异常时的状态和部位 | 可能的原因 | 处理方法 |
| 异常发热 | 1. 接线端子温度的异常升高; 2. 端子部绝缘物烧损; 3. 不到整定电流值的小电流也会脱扣。 | 接线端子与导体连接的螺钉松弛 | 将接线螺钉紧固 |
| 触头弹簧压力偏小或触头接触不良,造成接触电阻增大而发热。 | 调查原因后修理或更换 | ||
| 断路器绝缘外壳温度异常高 | 1. 触头接触电阻增大而发热; 2. 内部的紧固件松弛; 3. 内部软连接局部断裂使电流密度增大。 | 调查原因后修理或更换 | |
| 异常发热多数是因连接部位(包括接线端子)紧固件的松脱,及连接部位接触电阻的增大,发热会加速氧化,且这种氧化是不可逆的(只会恶化);另外如果电流中含有大量的谐波成分,也会导致断路器发热异常。 | |||
是否有帮助?