施耐德低压断路器产品是如何实现隔离功能的?
所属产品线:
断路器及开关解决方法:
根据GB14048.2《低压开关设备和控制设备 第二部分:断路器》中对于断路器的分类说明,断路器按照是否适合隔离可以分为适合隔离和不适合隔离两种,其中适用于隔离的断路器应对主触头位置指示的有效性进行验证。
施耐德的断路器均具备隔离功能,根据GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第一部分:总则》中关于《适用于隔离的电器的附加要求》的规定,适用于隔离的电器在断开位置时必须具有符合隔离功能安全要求的隔离距离,并应提供一种或几种方法显示其主触头位置:
1.用操动器位置。(手动操作的断路器主要采用此方式,例如iC65微型断路器,拨动手柄或旋转手柄操作的塑壳断路器)
2.独立的机械指示器。(电动操作的断路器主要采用此方式,例如电动操作的NS、NSX塑壳断路器,MT、MVS框架断路器)
3.动触头可视。(施耐德INV负荷开关具备此功能)
是否有帮助?