我们今天能为您提供什么帮助?

RS485电缆通讯最长传输距离为多少?

所属产品线:
断路器及开关

解决方法:

RS485数据传输电缆的最大长度与信号波特率成反比, 理论最长距离为1200m, 这个长度主要受信号失真及噪声等因素的影响, 实际应用一般都小于1200m。传输过程中最多可用8个中间继电器进行信号放大, 及理论最大距离为9600m。更长距离可以采用光纤作为介质, 此时需要在收发两端各加一个光电转换器, 多模光纤的传输距离为5~10km, 单模光纤可达到50km。