什么是断路器的绝缘等级?
所属产品线:
断路器及开关解决方法:
绝缘等级及材料组别,反映了电气设备材料外壳在外界腐蚀情况下保证其绝缘性能的能力,以相比漏电起痕指数(CTI)的大小来作为分类依据:
Ⅰ类绝缘:CTI≥600V;
Ⅱ类绝缘:400V≤CTI<600V;
Ⅲa类绝缘:175V≤CTI<400V;
Ⅲb类绝缘:100V≤CTI<175V.
其中相比漏电起痕指数CTI的定义为:
材料能够经受50滴试验溶液而没有形成漏电起痕(固体绝缘材料表面在电场和电解液的联合作用下逐渐形成导电通路的过程)的最高电压值,单位为V。
施耐德绝大多数断路器的绝缘等级均为Ⅱ级。
是否有帮助?