四极开关的作用和缺点是什么?哪些情况需要使用四极开关?
所属产品线:
断路器及开关解决方法:
作用:由于接地故障或者感应雷电的过电压等原因,会使中性线在相线切断时也带电,在电气维修时为了安全需要完全隔离所有带电导体而采用四极开关。
缺点:中性线上增加开关触头,分断的电流一般很小或者不存在,不会拉出电弧清除平时触头间因氧化、腐蚀或异物产生的膜电阻。长期使用有可能使中性线不通而发生“断零”的危险。
综上所述,如非必须使用场合,应尽量不采用四极开关,且有的场合不允许采用四极开关,具体分析如下:
1、TN-C系统由于PEN线严禁切断,因而不允许采用四极开关。
2、TN-C-S系统和TN-S系统由于建筑物内具有总电位联结,且通过PE线与系统中性线相连,因此即使中性线上带电也不会在建筑物内
产生电位差,从而发生电击事故,可以不采用四极开关。
3、TT系统和TN系统不同,建筑物的总电位联结系统为地电位,当中性线带电时可能产生电位差而发生点击事故,因此必须采用四极开关。
4、IT系统引出中性线时,当某相发生接地故障时,中性线对地电压为相电压,因而需要使用4极开关。
另外,为了保证某些设备的正常工作,也需要使用四极开关,例如双电源开关的两路电源如果在一个配电盘内(共用PEN母排),则中性线电流可以通过两条路径返回电源,即产生杂散电流,可能会干扰到设备的正常运行或误动作(例如添加了RCD),因此需采用4极开关;反之,如果双电源开关的两路电源不共用PEN母排,可采用3极开关。
是否有帮助?