我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器的内置编码器接口和编码器卡VW3A3420都具有RS422差分输入,它们区别在哪里?

问题描述:
ATV340变频器的内置编码器接口和编码器卡VW3A3420都具有RS422差分输入,它们区别在哪里?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

它们在连接编码器的最大电缆长度上有区别。

1,内置编码器接口的最大电缆长度取决于编码器电源。

12VDC/24VDC最大长度100m。

5VDC最大长度10m。

2,编码器卡VW3A3420的最大电缆长度。

5V/12V/24V最大长度都为100m。