ATV340变频器能不能将反转分配(RRS)为DI6或DI7?
问题描述:
ATV340变频器能不能将反转分配(RRS)为DI6或DI7?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
这个问题需要分功率段分析:
1)ATV340 22KW及以下的变频器有5个数字输入端子:DI1~DI5;2个可编程数字输入/输出端子:DQ1,DQ2,DQ1,DQ2作为数字输入端子时分别是DI6,DI7,但是反转分配(RRS)中只有DI1~DI5,没有DI6,DI7,因此不能将反转分配(RRS)设置为DI6或DI7。
2)ATV340 30KW及以上的变频器有8个数字输入端子:DI1~DI8, 可以将反转分配(RRS)设置为DI6或DI7。
是否有帮助?