ATV340如何选配通信卡?
问题描述:
ATV340如何选配通信卡?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器自带及可选的通信协议分三种情况:
| 变频器型号 | 变频器功率 | 自带通讯协议 | 可选通选协议 |
| ATV340U07N4-ATV340D22N4 | 0.75-22kW | Modbus | CANopen,PROFIBUS DP,DeviceNet,EtherCAT、ProfiNet,不能扩展Ethernet IP/Modbus TCP通信 |
| ATV340U07N4E-ATV340D22N4E | 0.75-22kW | Modbus,Ethernet IP/Modbus TCP | 不能扩展通信卡 |
| ATV340D30N4E-ATV340D75N4E | 30-75kW | Modbus,Ethernet IP/Modbus TCP | CANopen,Profibus DP,DeviceNet,EtherCAT,ProfiNet |
是否有帮助?