我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器AOC作为逻辑输出功能,为什么在d0参数中找不到FLT、RUN这种逻辑输出参数?

问题描述:
ATV312变频器AOC作为逻辑输出功能,为什么在d0参数中找不到FLT、RUN这种逻辑输出参数?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器AOC作为逻辑输出功能,d0参数中找不到FLT、RUN这些选项的原因是AO1类型【AO1t】这个参数没有设置为0A。当AO1t设置为0A,d0中就会出现FLT、RUN这些逻辑输出参数。当AO1t设置为4A或10U,d0中只会有OCR、OFR、OTR、OPR这几个模拟量输出参数。