ATV312报INF,是什么原因?
问题描述:
ATV312报INF,是什么原因?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
InF表示内部故障。
如果变频器内部连接松散,或者变频器受到电磁干扰,就可能发生这种情况。
检查驱动器的线路电压,同时,检查控制端子上的电压:+10到COM, 24V到COM。输入或外部电位器接线不当会使变频器内部电源过载。这可能导致InF故障。
RJ45 ModBus/CANopen端口上的错误连接也可能导致这种情况。检查接线,特别是引脚7 (10VDC外接键盘电源)。
是否有帮助?