我们今天能为您提供什么帮助?

iC65的欠压脱扣线圈iMN(s)的功耗是多少?

问题描述:
iC65的欠压脱扣线圈iMN(s)的功耗是多少?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iMN的功耗:(1)220-240V 50/60Hz: 3.3VA;

(2)480V 50/60Hz: 1.6VA;

(3)48V DC: 1.1VA;

(4)115V 400Hz: 2VA;

iMNs的功耗: 220-240V 50/60Hz: 3.4VA;

详见下图截图。