我们今天能为您提供什么帮助?

VIGI iC65 3/4P 电子式剩余电流动作保护产品 新老产品的区别?

问题描述:
VIGI iC65 3/4P 电子式剩余电流动作保护产品 新老产品的区别?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

新产品实现三相供电功能

使产品在任意两根供电线路正常供电的情况下,依然可以正常工作,可以实现漏电保护功能

更安全 可靠

新产品任意两根电源线正常供电是(L-N或者L-L),即可实现漏电保护

核心部件采用电磁继电器,使产品电磁兼容性更好,减少误动作,产品寿命更长,可靠性更好

安装更便捷

新产品可实现上、下进线