我们今天能为您提供什么帮助?

C120能否加装梳状母排,如何给多个C120供电?

问题描述:
C120能否加装梳状母排,如何给多个C120供电?

所属产品线:
Acti 9 C120 大额定电流断路

解决方法:

C120没有梳状母排这个附件,若要给多个C120供电可选用配电模块,比如Distribloc 125A配电模块(负载电流不超过125A),或者Multiclip 200A配电模块(负载电流不超过200A)。