我们今天能为您提供什么帮助?

Vigi DPN系列和Vigi C65系列剩余电流保护器符合的国际标准是什么?

问题描述:
Vigi DPN系列和Vigi C65系列剩余电流保护器符合的国际标准是什么?

所属产品线:
Vigi C65; Vigi DPN

解决方法:

符合国标GB16917-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》要求,瞬动型漏电保护器的动作时间是小于300毫秒,延时型漏电保护器的动作时间是130~500毫秒 。