安全继电器XPSFB用XPSAK替代具体有什么区别 ?
问题描述:
安全继电器XPSFB用XPSAK替代具体有什么区别 ?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
| 供电电压 | 老型号 | 新型号* |
| 24VAC/DC | XPS-FB5111 | XPS-AK311144 |
| 48VAC/DC | XPS-FB3111 | - |
| 115VAC | XPS-FB3411 | XPS-AK351144 |
| 230VAC | XPS-FB3711 | XPS-AK371144 |
| *新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号 | ||
XPSAK是用于急停、开关、安全地毯和边沿开关或者安全光幕监控
XPSAK比XPSFB多2路固态输出,Y64 Y31 Y32 一组 Y74 Y54为第二组。
XPSAK B1(+)B2(-)为直流供电端子
XPSFB是对多?开关的组合进行电气监控
两者输入点端子号不同详细差异见下图

具体端子详见下图:


是否有帮助?