我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
遇到M241&M251宕机(Crash),意外停机(Exception),不能下载程序以及任何不正常的停止运行的状况时我该怎么做?
问题描述:
固件版本低于V4.0.6.38的M241&M251可能会出现宕机(Crash),意外停机(Exception),不能下载程序或者停止运行(PWR灯绿色常亮,RUN灯熄灭,ERR灯快速闪烁)的状况。

所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251

原因:
固件版本低于V4.0.6.38时DDRam被读取时数据可能丢失。

解决方法:

1.2018年28周以后出厂的M241&M251自带V4.0.6.38的固件,请勿把此固件降到低于V4.0.6.38的版本。
2.如果您的M241&M251的固件版本低于V4.0.6.38,请主动升级到V4.0.6.38或更高的版本。

备注:

  1. 您可以在以下链接处下载V4.0.6.38的固件:https://download.schneider-electric.com/files?p_Archive_Name=M241_M251_Firmware_v4.0.6.38.zip&p_enDocType=Firmware+-+Released&p_Doc_Ref=M241_M251_Firmware_v4.0.6.38
  2. 您可以在以下链接找到如何用SD卡刷固件的方法: https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/index?page=content&id=FA359779



兼容性:
V4.0.6.38的固件版本兼容Smachine V4.1/V4.2/V4.3,因此如果您的程序是使用Smachine V4.1/V4.2开发的,那么您无需担心,您的程序无需做任何改动就可在运行V4.0.6.38固件版本的M241&M251上运行。