如何利用手机通过PLC的LED灯快速诊断PLC的故障,以及快速获取PLC的相关技术文档,接线图等?
问题描述:
如何利用手机通过PLC的LED灯快速诊断PLC的故障,以及快速获取PLC的相关技术文档,接线图等?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic); PAC & PLC 编程软件解决方法:
1.在施耐德M241&M251以及M221的PLC左上角印制有一个二维码(如下图)。

2.拿出你的手机扫描下面的二维码(从一个M241上截取下来的),你将会获得这款PLC的丰富的相关技术资料。
如:
- 一般特性
- PLC描述
- 诊断说明,对LED灯的各种状态说明
- 维护说明,例如锂电池的更换
- 安装和拆除的方法以及注意事项
- 接线图,例如电源,DI&DO,通讯等如何接线

3.下图是部分相关截图,详细内容请扫描上图二维码即可获得!!!!!!!!!!








是否有帮助?