我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器短路瞬时保护时间是否可调?
问题描述:
MTZ空气断路器短路瞬时保护时间是否可调?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Mic 5.0B/6.0B控制单元断路器,短路瞬时保护时间不可调,其脱扣时间为50ms。

Mic 2.0B/2.0X控制单元断路器,短路瞬时保护时间不可调,其脱扣时间为80ms。

Mic 5.0X/6.0X/7.0X控制单元断路器,短路瞬时保护时间有两种模式可选:

1. 标准脱扣时间:50ms,用于需要选择性的场合,确保与下级NSX断路器具备完全选择性。

2. 快速脱扣时间:30ms,用于不需要选择性但需要限制对设备热冲击的场合。