我们今天能为您提供什么帮助?

如何连接并登录Easergy P3的FTP server?

问题描述:
用直接连接网络的方式查看及设置Easergy P3。

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

首先是硬件的连接,很简单,使用18芯交叉网线连接计算机和Easergy P3;然后是软件设置,将你的计算机IP地址及子网掩码设置成与Easergy P3同一网段内,然后在任意浏览器中输入Easergy P3IP地址,比如192.168.1.1,就会打开FTP server的登录界面,用户名是固定的“easergy”,密码默认是“config”,建议登录之后予以修改。