我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过Modbus 协议控制PM8240的数字量输出?
问题描述:
PM8240的DO寄存器不能通过Modbus协议直接控制,需要通过External Boolean Module 或External pulse Module 来控制,本示例演示通过External Boolean Module控制,用户可根据实际应用需要合理配置。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
Modbus控制DO

原因:
通过Modbus 控制PM8000的DO从而控制外部设备,如分合断路器

解决方法:

1>ION Setup 中进入高级模式,在Ext Bool Module 中添加一个模块,如EB20

2>在需要关联的DOSource中选择刚刚添加的EB20

3>PM8240Modbus 寄存器列表中找到第一步添加的EB20的地址和需要控制的DO的地址;

4>初始状态如下,EB200 D1的状态为0

5>EB20=1,执行后DO的状态变为1。初始状态如下,EB200 D1的状态为0