我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器的Micrologic X控制单元电流电压瞬时测量值的范围是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器的Micrologic X控制单元电流电压瞬时测量值的范围是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

电流测量范围是:0-20In

线电压测量范围是:0-1150VAC

相电压测量范围是:0-660VAC