我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.0/PME8.1/PME8.2/ PME9.0软件中,哪些设备有离线模式?
问题描述:
PME8.0/PME8.1/PME8.2/ PME9.0软件中,哪些设备有离线模式?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

从路径...PME Installer/system/translator/offsite.xml可以查看支持离线模式的设备。截图如下:

其中红框选中部分是PME9.0新增的支持离线模式的设备。