我们今天能为您提供什么帮助?

NSXm的EverLink接线与接线片/母排接线的区别是什么?

问题描述:
NSXm的EverLink接线与接线片/母排接线的区别是什么?

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

Everlink接线是NSXm的创新专利技术,可以直接连接裸电缆,节约安装时间及空间。带控制接线孔的 Everlink 接线器可以通过控制接线孔为电气附件供电,或用于电气测量。这种连接方式利用了蠕变补偿效应,能够使接线器保持准确耐久的紧固力矩,确保接线可靠。详见下图:

接线片/母排接线不能直接接电缆,可直接接铜排或铜鼻子,详见下图: