我们今天能为您提供什么帮助?

在FDM12D中可以查看断路器的触头磨损率及操作次数吗?

问题描述:
在FDM12D中可以查看断路器的触头磨损率及操作次数吗?

所属产品线:
FDM12D

解决方法:

可以在FDM12D的“维护”菜单中查看断路器的维护信息,比如分合闸次数、操作次数等,对于不同类型的断路器显示的内容会略有差异,具体为:

1)对于 Masterpact MT 断路器:

分合闸次数,故障跳闸次数,触头磨损率,弹簧储能状态、抽架状态、负荷分布。

2)对于搭载高级控制单元的 Compact NSX 断路器:

分合闸次数,故障跳闸次数,触头磨损率、负荷分布。

3)对于搭载 PowerTag NSX 塑壳测量通讯模块的 Compact NSX 断路器:

分合闸次数、故障跳闸次数、PER TBC(本地)、RSSI(本地)、LQI(本地)。