我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中如何输入调试密码?
问题描述:
Easergy P3中如何输入调试密码?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

P3装置上的调试密码是2(3个空格1个2),具体如下:

1.在任何需要输入密码的时候,按i键,再按ok键,出现输入密码界面:

2.按右键切换到最后一位,按上下键调整该位数值为2,按ok键确认即可:

注意事项:密码界面中每位数数值从0到9,还有一个空格位,密码前三位是空格,不能输入0,这是大部分输入密码错误的原因,