我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中如何设置电流互感器变比?
问题描述:
Easergy P3中如何设置电流互感器变比?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到CONF(中文为“配置”)菜单;

2. 按右键,找到标题为 CURRENT SCALING的子菜单,按ok键进入此子菜单;

3. 如上图选择需要更改的电流项,按ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现下图提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 按上下键或者左右键可以修改数值,长按可以加快修改数值速度,修改完成后按ok键确认,例如将电流增加至500A

5. 其他电流值设置方法相同,当操作间隔时间较短时,可以不用输入密码。