我们今天能为您提供什么帮助?

Easergy P3中如何设置电压测量模式?

问题描述:
Easergy P3中如何设置电压测量模式?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

P3U30装置一共有9种电压测量模式,与电压采样的接线形式一一对应,在保护装置设置时需要将电压测量模式设置成与实际接线匹配的电压模式,具体对应关系请查看用户手册Voltage measurement modes章节。设置方法如下:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到CONF(中文为“配置”)菜单;

2. 按右键,找到标题为 VOLTAGE SCALING的子菜单,按ok键进入此子菜单,按下键选择到Umode项;

3. ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现下图提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 按上下键选择对应的模式,按ok键确认,会弹出自动重启警告,按ok键确认,随后设备开始重启,完成设置。