我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Easergy P3中可以用按键设置矩阵关联吗?
问题描述:
Easergy P3中可以用按键设置矩阵关联吗?

所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置

解决方法:

P3中可以用按键设置矩阵关联,相比于用软件设置而言,用按键设置比较麻烦,也不直观,还是建议用软件设置矩阵关联,对于现场调试确实没有条件的也可以用按键设置,方法如下:

1. 在主菜单页面按上键或者下键,找到DO 菜单;

2. 按右键,找到标题为 OUTPUT MATRIX的子菜单,按上、下键选择需要关联的项;

3. ok键编辑,如果没有输入密码是无法编辑的,会出现值不可编辑提示,此时先按i键,再按ok键,输入密码2,再按ok键,可进入编辑模式;

4. 按左、右键选择与哪一项关联,上、下键选择连接、保持还是无连接;

5. 其他关联项操作相同,当操作间隔时间较短时,可以不用输入密码。