我们今天能为您提供什么帮助?

ION9000可以配置几种显示屏?

问题描述:
ION9000可以配置几种显示屏?

所属产品线:
ION9000电能质量监测装置

解决方法:

ION9000可以配置两种显示屏:

1. METSEPM89RD96:按键彩色显示屏,320*240的分辨率,96*96mm的尺寸,IP54的防护等级。

2. METSERD192:触摸彩色显示屏,800*400的分辨率,192*192的尺寸,IP65的防护等级。