我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过Modbus协议控制ION7650的数字量输出?
问题描述:
ION7650的DO寄存器不能通过Modbus协议直接控制,需要通过External Boolean Module 或External pulse Module 来控制,本示例演示通过External Boolean Module控制,用户可根据实际应用需要合理配置。

所属产品线:
ION7650

应用环境:
Modbus控制DO

原因:
通过Modbus控制ION7650的DO从而控制外部设备,如分合断路器

解决方法:

1>ION Setup 中进入高级模式,在Ext Bool Module 中添加一个模块,如Ext Bool 31


2>在需要关联的DOSource中选择刚刚添加的EB31

3>设置端口为D01

4>Modbus Slave Module 添加一个Modbus slave module , 选择source1D1 State 并设置其Modbus寄存器地址、数据类型等;

5>到找EB31Modbus寄存器地址;

6>初始状态如下,EB310 D1的状态为0

EB31=1,执行后DO的状态bit15变为1



附件
Modbus Protocol and Register Map for ION Devices_202303231657.pdf