我们今天能为您提供什么帮助?

如何在PME8.x 中给第三方设备关联系统图?

问题描述:
如何在PME8.x 中给第三方设备关联系统图?

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME8.x

原因:
在PME8.x中第三方设备没有系统图,用户可以为此设备自行绘制系统图,然后与设备相关联。

解决方法:

1 Vista 中为设备创建系统图并保存,其路径为

C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\diagrams\ud

2 复制创建的系统图到如下路径:

C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\templates

3 进入Management Console, 打开MDI : Tools -> System -> Modbus Device Importer

4 为第三方设备添加系统图,Tools -> Generate Network Diagram”Support

5 到第二步的路径中选择系统图,到Vista中去测试验证。