如何调整PME9.0中无用户活动时退出登陆网页或Vista/Designer/Management Console应用程序的时间?
问题描述:
如何调整PME9.0中无用户活动时退出登陆网页或Vista/Designer/Management Console应用程序的时间?所属产品线:
电能管理系统PME应用环境:
PME9.0原因:
PME9.0中新增了无用户活动时退出登陆网页和应用,用户可根据需要进行调整。解决方法:
无用户活动时默认登出时间是20分钟,可以通过以下步骤调整网页和应用的登出时间:
1 从PME Web 客户端进入
https://<PME hostname>/systemdataservice/timeoutsettings 其中<PME hostname>是应用的服务器名称,打开会话超时时间设置页面;
2 进入超时时间
3 点击保存
4 重启PME服务器Internet Information Services (IIS)
5 重启Web应用客户端
是否有帮助?