我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器的Micrologic X型控制单元有哪些供电方式?

问题描述:
MTZ空气断路器的Micrologic X型控制单元有哪些供电方式?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、内置式电流互感器感应的内部电流供电;

2、通过 VPS 模块(最高至 600VAC)供电;

3、外部 24VDC 电源供电;

4、电脑通过 USB 供电;

5、外部便携式电池(Micrologic X 移动电源)连接到 USB 接口供电。