我们今天能为您提供什么帮助?

如何每月自动复位PM8000电流最大需量?

问题描述:
如何每月自动复位PM8000电流最大需量?

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

应用环境:
PM8000

原因:
每月月初自动复位电流最大需量,示例最后为其配置Modbus寄存器,如需要可以作为参考。

解决方法:

1> 进入 高级模式后在Maximum Module 中插入一个新的模块,重新命名,此示例命名为I a sd mx1

2>   Input -Source 选择I a sd

3>   Enable 选择Peak Dmd Enable

4>   Reset 选择CL1 New Month

5> 查看Output Registers中需要新建的Modbus Slave register , 此示例为MX85 Maximum

6> Modbus Slave Modules 中定义MX85 Maximum的寄存器

示例数据类型为IEEE Float ,起始地址为1001 , 具体根据需要选择。