我们今天能为您提供什么帮助?

PM8000的RS485端口支持哪些协议?

问题描述:
PM8000的RS485端口支持哪些协议

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

PM8000的RS485端口支持的协议有以下:

ION

Modbus RTU

Modbus Master

DNP 3.0

EtherGate

GPS Truetime/Datum1

GPS Arbiter1

GPS Arbiter-Vorne1