MT的空气断路器Mic5.0H控制单元,电量会发生变化是什么原因?
问题描述:
MT的空气断路器Mic5.0H控制单元,电量会发生变化是什么原因?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
此现象可能是由于电池的钝化现象引起的,经过存储或长时间未放电,电池可能会钝化造成电池内阻增加,从而出现第一次查看时电池时电量较低 。
为了防止电池钝化和恢复电池性能, Micrologic H 嵌入了一个特殊的去电池钝化的机制,一旦电池去钝化后,电池内阻恢复正常,电池测试就会显示正常的电量 ,所以当第二次再去查看电池电量时显示满电量 。
是否有帮助?