DM6000系列和DM6200H的区别是什么?
问题描述:
DM6000系列和DM6200H的区别是什么?所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
DM6000系列包含两个型号:DM6000和DM6200(DM6000的全部功能+ Modbus/RS485通讯),这两个型号已于2018年2月28日退市,替代的型号是DM6200H,作为升级版本,DM6200H主要在以下几方面进行优化:
(1)外观变化,增加心跳/串行通讯LED指示灯,用于指示仪表的工作和通讯状态;
(2)采样点增加为32次(DM6000系列仪表为20次);
(3)仪表尺寸更紧凑,柜内深度49mm(DM6000系列柜内深度为80mm);
(4)可设置抑制电流,用于忽略测量电路中的感应电流。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。