我们今天能为您提供什么帮助?

NSXm负荷开关符合哪种使用类别?

问题描述:
NSXm负荷开关符合哪种使用类别?

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

根据额定工作电流及机械耐用性(A即频繁使用,B即不频繁使用),标准IEC60947-3定义了如下表所示的使用类别。Compact NSXm NA负荷开关符合AC-21AAC-22A的使用类别(160A以内)或AC-23A(100A以内)的使用类别。